This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120:TLV320AIC3120与 AMBE4020声码器连接。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1113222/tlv320aic3120-tlv320aic3120-tlv320aic3120-i2s-interfacing-with-ambe4020-vocoder

器件型号:TLV320AIC3120

尊敬的先生/女士:

  1. 在我们的定制项目中、我们将编解码器(TLV320AIC3120IRHBT)连接到声码器(AMBE-4020全双工 BGA)、即、数字音频数据通过 I2S 发送到声码器。
  2. 据说、在编解码器中、单声道 DAC 将来自数字音频数据串行接口的单声道数据输入为左声道、右声道或左声道和右声道的混合[(L + R)÷2](第0页/寄存器63、位 D5–D4)
  3. 如果我们考虑将编解码器接口配置为 DSP 模式,并且如果在第0/页寄存器63中选择的是左或右数据,主机处理器是否应将相同的数据发送到左和右通道,如图7-45所示: DSP 模式的时序图(其中 N 指使用 page0/寄存器27位 D5-D4位配置的编解码器接口字长)、DAC 根据通道的选择来考虑数据?
  4. 如果编解码器接口字长度被选择为16位并且 DAC 数据路径被选择为左通道和右通道([L+R]/2)、它是否意味着 L + R = 16位(字长度)或者 L + R = 2 x 16位(字长度)? 以及 DAC 如何考虑数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 DAC 设置为左侧或右侧、则无论另一个通道是什么、它都仅获取其配置的一侧的数据。 查看图7-45、如果 DAC 设置为左数据 DSP 时序、则获取左数据并忽略右数据。 主机是否使 L 和 R 数据相同无关紧要。

    在(L+R)/2模式下、它获取两个采样的平均数字值、然后输出产生的模拟信号。 字长仍然为16位。

    此致、

    Jeff