This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:串行端口音频时序的 TDF 超出标准

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109193/tas5805m-tdfs-of-serial-port-audio-timing-is-out-of-criteria

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好!

我们有一个音频放大器 TAS5805问题。

对于串行端口音频时序、我们的 TDF 时序大约为21ns、这超出了标准(>15ns)。 波形、如下所示。

请帮助您检查我们如何改进此项目、谢谢。

Timing of tDFS(I2S)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shao-Wun

      您的 SOC 芯片处理时间似乎太长。 您能否查看用户手册以查看是否有任何设置可以缩短延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的回复。  如果 TDF 的时间安排需要改进、我们会向您咨询吗? 如果我们不改善 TDF、是否存在任何风险?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shao-Wun

      在大多数情况下、它不应导致问题。 但遗憾的是、我们没有有关此类使用的验证数据、在某些极端情况下可能无法100%保证。