This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:具有单个扬声器的双 IC (单声道)

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112854/tpa3118d2-dual-ic-with-a-single-speaker-mono

器件型号:TPA3118D2
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

您好!

我对 使用两 个 TPA3118D2 IC 设计双路单声道放大器感兴趣。 目标是在   单个扬声器中接近100W 的输出。

该数据表非常出色、并且清楚地表明使用 SYNC 信号将一个芯片配置为主器件、将一个芯片配置为从器件。 我还在这里阅读了一些其他文章、建议在同步线路中添加额外的滤波。

但是、如何连接和过滤输出以向扬声器提供额外的电源? 这是否可行?

我知道我可以使用 TPA32xx 系列或 TPA3116D2达到100W、但目前更难找到芯片。

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    对于单声道模式配置、您可以参阅 图36。 数据表中的单声道模式。

    一个放大器必须驱动一个扬声器、一个扬声器无法连接两个放大器。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢。 因此、数据表中未显示双放大器单扬声器配置、因为它不是两个 IC 的可能配置。  

    谢谢

    Dan