您好!
我们在 最近生产的一批电路板的大约一半上遇到 AIC3254编解码器问题。 当编解码器由我们的主机 MCU 进行编程时、似乎在编解码器内部产生了一些噪声、将高电压噪声输出到放大器中、从而产生响亮的声音。 我们隔离了编解码器输入以验证这一点。 任何音频输入都不会进入输出、或者噪声会使输入过大。
所附图片中是此编解码器的 miniDSP 处理流程、该流程过去用于这些电路板。 此外、我们仅有大约一半的电路板在使用编解码器时遇到此问题。
我们发现、删除 Biquad 滤波器和参数 EQ (处理流程中的"ProtectLeft"、"ProtectRight"和"PEQ_1")并使用此修改后的.cfg 文件将解决此奇怪的问题、并允许无法正常工作的编解码器正常工作。
是否有任何想法说明从工艺流程中移除这些组件为何允许编解码器正常运行? 我们仍然需要双二阶滤波器和参数 EQ、因此我们希望通过移除这些组件来解决此问题。
谢谢