This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:增益设置为22V/V

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112576/tpa2011d1-gain-set-at-22v-v

器件型号:TPA2011D1

大家好、

我的客户向我们咨询 TPA2011D1增益集。 在数据表中、它提到了使用输入电阻器15kOhm 输入电阻器时、建议的增益范围小于20V/V。 现在、它们使用13.7k Ω、增益为21.9V/V。 他们想向我们了解大增益可能带来的副作用。 您能帮您对此进行评论吗?

另一个问题是数据表建议2V/V 增益或更低增益以实现最佳性能、因此这意味着我们建议最多使用2V/V 或更低增益、对吧? 谢谢。

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wil、

    通常、增加更多增益意味着您也会放大本底噪声。
    是的、我们建议将增益保持在20V/V 以下、最佳结果在2V/V 以内、因为您可能会注意到大多数特性规格数据都是在此增益级别进行测试的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师