This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:我们能否将2个 PCM5121用于菊花链并使用相同的 TDM?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM1690, PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124273/pcm5121-can-we-use-2-pcs-pcm5121-for-daisy-chain-and-using-the-same-tdm

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: PCM1690、 PCM1681

大家好、团队成员

客户更喜欢 对4通道 DAC 使用2个 PCM5121、并且更喜欢对2 个 PCM5121使用相同的 TDM 接口。

我想我们的器件不能支持、您有什么建议吗?

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、通常、连接2个器件以实现特定 TDM 的可能性取决于许多因素、并且对于 clk 速度、字宽和 fs 的某种组合是可能的。 没有这些信息,就不可能说"是"或"否"

    我们拥有8通道器件、例如 PCM1681和 PCM1690、以及4通道器件、例如 PCM4101、如果他们对其他器件感兴趣。

    此致、

    Arash