This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:各种电源电压的模拟满量程电压

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119425/tlv320aic3105-analog-full-scale-voltages-by-various-supply-voltage

器件型号:TLV320AIC3105

您好!

我想知道 AVDD=+3.0V 电源时的模拟满量程输入/输出电压。

对于 AVDD=+3.3V、它可能会乘以 AVDD/3.3、再乘以模拟满量程电压。
对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该范围内 AVDD 电压的模拟 FS 电平与 3.3V 电压相同、因此如果 FS 为0.63Vrms、则3V AVDD 的模拟 FS 电平也为0.63Vrms。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。


    对于 TLV320AIC3105、对于3.3V AVDD、单端输入的输入信号电平(0dB)为0.707Vrms。
    因此、根据您的答案、3.0V AVDD 的输入信号电平(0dB)也是0.707Vrms。
    同样、在2.7V AVDD 情况下也是0.707Vrms。
    对吗?

    当然、我知道 ADC 路径中存在增益误差。
    因此、在上述中、满量程输入电平为0.643Vrms、而不是0.707Vrms。

    *****

    很抱歉、我的问题更多。

    我还想知道 AVDD 和满量程输出电压之间的关系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为电源输入的 AVDD 通常会进入连接到 FS 电平的基准电压块。

    如果有多个 VREF 电压、则会根据 VREF 电压提供不同的 FS 电平。

    在 AIC3105案例中、未提及 VREF、这意味着 FS 电平适用于 AVDD 范围。

    希望这能回答您的问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 pdjuandi !