This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2132:PCM1794的备选 OP IC

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, OPA2132, OPA828, OPA211, OPA210, NE5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123985/opa2132-alternative-op-ic-for-pcm1794

器件型号:OPA2132
主题中讨论的其他器件:PCM1794OPA828OPA211OPA210NE5534

您好!

PCM1794输出滤波器的文档使用 IC LT1028。

请帮助我将其替换为 OPA2132或其他合适的放大器。 需要将其用于单电源电路。  12伏电池。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2132可能太慢、无法替换双极输入 LT1028。  更 好的匹配是 JFET 输入 OPA828或 双极输入 OPA210或 OPA211。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议如何正确使用 OPA828进行更换? 我不理解如何针对单电源执行此操作。

    如何针对单电源更改整个电路?

    也许 NE5534也应该被 OPA 系列中的其他产品所取代?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gennadiy、

    为了将双电源应用转换为单电源、您必须创建一个1/2 Vs 缓冲器并使用它来驱动同相输入-请参阅下面的内容。  此外、如果 R+和 R-直流电平不是6V、您可能还必须使用大型耦合电容器对输入进行交流耦合、如下面左侧红色圆圈所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    [引用 userid="15644" URL"~/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1123985/opa2132-optional-op-op-op-ic-for-pcm1794/4169385#4169385"]大耦合电容器[/quot]

    电容器的最佳值是多少?  我不知道 PCM1794具有什么直流电平输出。

    如果需要单声道输出、组合左右声道的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gennady、

    耦合电容的值取决于多个因素、例如输入电阻、最大失真和所需增益-请查看以下链接:

    http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/What-is-a-coupling-capacitor

    假设反相增益为1、则 应使用10uF 或更高值的电容器-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!