This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:在没有扬声器连接的情况下播放时、TAS6424变热

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121336/tas6424e-q1-tas6424-gets-hot-when-playing-with-no-speaker-connection

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

你(们)好。

我们的产品使用 TAS6424、我们发现在设置通道控制状态后的几秒钟内、当通道上没有负载时、它会变得非常热。 这是预期行为、还是我们在某种程度上错误配置了 TAS 芯片?

谢谢、

Yutong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutong、

    如果您使用的是默认设置、则器件将运行负载诊断程序、并指示每个通道上存在开路负载。  这将不允许器件发挥作用。 因此、它不应变热。  如果您禁用自动负载诊断、则输出级可开启至开路负载。  如果未正确选择输出滤波电感器、则可能会发生加热。   

    出现此行为时、请回复您的配置。

    此致、
    Gregg Scoott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 问题是我们禁用了自动负载诊断。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、关闭自动负载诊断是否会导致禁用任何过流保护? 例如、如果我禁用了自动负载诊断功能、并且我短接其中一个连接、是否会导致设备烧毁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过关闭自动负载诊断功能、只会禁用负载诊断功能。  所有保护措施仍在实施中。

    此致、
    Gregg Scott