This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560的噪声

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118623/tas2560-noise-of-tas2560

器件型号:TAS2560

您好!

客户目前在新的机箱上使用 tas2560安培、第一次播放后、会有噪音。
我比较了播放前后的寄存器转储、似乎主要是。 0x2A STATUS_POWER 状态块电源
以下模块尚未关闭。 您能给我一些关于如何处理这些问题的指导吗?
DAC 块
D 类块
升压块
升压直通

还应附加寄存器转储以供参考。

e2e.ti.com/.../tas2560_2D00_reg_2D00_dump.pdf

左、中、右:播放前、播放期间、播放后

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我有几个问题可以更好地理解问题:

    • 回放后是否始终存在噪声? 还是只有在播放音频时才会出现噪音?
    • 噪声是什么样的? 它是随机的、还是更像音调的东西?  
    • 回放前后输入时钟的状态是什么? 测试期间、输入时钟是否在某个点停止?

    根据寄存器转储列表、似乎 I-sense 和 V-sense 已被禁用。这是根据您的测试序列来预计的吗?
    我正在检查触发并标记为保留的中断标志可能是什么、但是其余的标志应该是可以的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Ivan

    感谢您的大力支持!

    我有几个问题可以更好地理解问题:
    •回放后是否始终存在噪声? 还是只有在播放音频时才会出现噪音?
    >仅在回放后出现鼻颈。

    •噪声是什么样的? 它是随机的、还是更像音调的东西?
    >上传视频。

    •回放前后输入时钟的状态是什么? 测试期间、输入时钟是否在某个点停止?
    >我们的硬件设计仅使用 I2S clk、您可以在回放之前和之后检查图像、clk 会停止。

    根据寄存器转储列表、似乎 I-sense 和 V-sense 已被禁用。这是根据您的测试序列来预计的吗?
    >否、是否可以通过寄存器控制这些内容? 根据规范、我只获得用于检查电源状态的只读寄存器。

    我正在检查触发并标记为保留的中断标志可能是什么、但是其余的标志应该是可以的。

    ----
    其他:
    CLK_ERR_1寄存器地址:0x21
    >我禁用了 CLK_E1_EN/CLK_E2_EN、因为中断会使系统不稳定。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    噪声似乎与时钟停止相关、禁用时钟错误检测可能允许器件在丢失时钟后保持运行、但内部处理可能无法正确从该错误中恢复。

    我将检查该器件是否具有与我们的某些较新器件类似的自动唤醒功能。 我将在本周晚些时候向您介绍我的调查结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的大力支持!

    我想问一下错误检测。 目前、我看到该规格显示建议将其关闭、所以当我提出时、我认为可以将其关闭。
    该误差寄存器代表什么? 如果我想从源头解决问题、该怎么办?

    e2e.ti.com/.../ua_5F00_safe_5F00_amp_5F00_tas2560.7z.001e2e.ti.com/.../ua_5F00_safe_5F00_amp_5F00_tas2560.7z.002e2e.ti.com/.../ua_5F00_safe_5F00_amp_5F00_tas2560.7z.003

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    ASI_CLK 错误意味着来自主机的时钟存在问题、当没有音频时、系统会停止时钟、很可能是检测到错误时。 为了消除此误差、您需要持续向 TAS2560输出时钟。

    感谢您提供所附的详细信息、如果可能、您还可以共享原理图吗?
    其中有一个是使用 VSNS 注释进行的捕获、另一个是 D 类输出?

    您能否尝试手动静音和禁用设备以检查其对噪音的影响? 我建议尝试:

    • 初始化设备并播放音频、就像您通常所做的那样
    • 一旦扬声器上出现噪声、请将0x41写入寄存器0x07。 噪音是否仍然发出?
    • 然后再次尝试播放音频、如果没有音频、您可能需要再次将0x40设置为寄存器0x07
    • 重复相同的测试、但写入0x00、也写入0x01、检查扬声器处的噪声

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的大力支持!

    关于上面提到的两个寄存器、0x40和0x41、我没有在数据表中看到说明。 您能否提供更详细的数据表?

    https://www.ti.com/document-viewer/TAS2560/datasheet/detailed-description#x2734

    请参阅以下内容、谢谢。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    实际上、我想说您应该将0x40或0x41写入寄存器0x07、而不是将0x40或0x41用作寄存器地址。

    感谢大家分享原理图、我们将查看它、并告诉大家是否有任何出色的东西。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您对此(原理图)有什么建议吗?

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    总体原理图看起来正常。 您是否在放大器输出端组装滤波器? 您是否曾尝试在没有测试的情况下进行测试? 到目前为止、似乎没有过流问题、但您可以尝试不使用滤波器来检查它是否相关。

    您是否有机会按照之前的建议进行尝试?

    [引用 userid="491956" URL"~//supp/ audio-group/audio-f/audio-forum/1118623/tas2560-noise-of tas2560/4160578#4160578"]实际上我想说您应该将0x40或0x41写入寄存器0x07、而不是将0x40或0x41用作寄存器地址。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师