This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:脉冲故障输出、但无短路迹象

Guru**** 2482165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123971/tpa3112d1-pulsing-fault-output-but-no-signs-of-a-short

器件型号:TPA3112D1

大家好、

我们希望就 客户电路板 TPA3112D1PWPR 的问题寻求您的帮助。 根据我们的客户、

我们 在多个产品中使用 TPA3112D1PWPR。  

在我们最新的设计中、我们有一些板没有音频输出。  

围绕音频驱动器进行探测、我们看到:

  • 清晰的音频输入信号。
  • 对 SD 引脚短路的故障线路发出低电平脉冲、这表示短路?
  • 输出引脚似乎没有相互短路或接地短路
  • 在扬声器断开连接的情况下、故障线路脉冲继续。  
  • 我们 使用12V 源电压。
  • Plimit 有一个连接到 GND 的2.2uF 电容器。 如果我们将该电容器短接至 GND、但仍然没有音频、则故障线路停止脉冲。  
  • 我们检查了未特意连接到 GND 的引脚是否确实与 GND 焊盘短接。  
  • 增益引脚连接到 GND。
  • INP 和 INN 具有一个2.2uF 的串联电容器。 INP 连接到音频源、INN 连接到 GND。

这种情况仅发生在我们的一些电路板上。

这些是我们的 Beta 版电路板、因此未投入生产。

我们目前正在对好板和坏板进行分类、但我们提高了环境温度(158F 保持5分钟、然后返回到环境。 重复6x)测试、测试的10个板中的5个失败。

我们发现 PVCC 和 AVCC 之间的10Ω Ω 电阻器已烧坏。 在“BAD”电路板上,AVCC 到 GND 的电阻为112Ω Ω。 在良好的电路板上、电阻为12MΩ Ω。 我们检查了 AVCC 和 GND 之间的电容器,它不会导致低电阻。 是否有任何建议可导致 AVCC 和 GND 之间的低电阻? 我们正在检查电路板以确定是否看到任何焊接桥。

我们尚未测试 ABA 测试。 使用我们的设备移除 IC 相当困难、因为它具有较大的 GND 焊盘。 我们正在研究是否可以成功更换此部件。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo

    您可以告诉我您的原理图吗? 您可以通过电子邮件向我发送:jesse-ji@ti.com

    没有声音的时候,会发生在什么情况下,当播放大声音的时候,就没有声音了? 甚至不播放任何声音。

    我怀疑可能是由 BST 电容器引起的、您是否使用了所需的0.47uF 数据表?

    顺便说一下、如果您拆下 LC 滤清器(铁氧体磁珠)、它能否正常工作?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、您好!

    感谢你的帮助。 我们现在已经解决了这个问题。 事实证明、我们在这块新电路板上对中心 GND 焊盘施加了过多的焊锡膏、当对元件进行加热时、会形成到 AVCC 的电阻性短路。 仅仅显示一个真正的短接还不够、但我们发现在我们将电阻器圈在上面开始冒烟之后、AVCC 和 GND 之间存在低电阻。  

    为了回答您的问题、我们在 BSP/BSN 上提供了0.47uF 电容器。 输出铁氧体被移除(输出完全断开)后、问题仍然存在(正如预期的那样、现在我们发现了问题)。  

    再次感谢