This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:针对 PCM5242的 Android 支持-禁用

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123818/pcm5242-android-support-for-pcm5242---disable

器件型号:PCM5242

大家好、

我们需要将该 DAC IC 与 IMX8MM 连接。

因此、我们需要更新驱动程序文件以进行相同操作。

第二个要求:

>>我们需要随时禁用/启用此 DAC ...  您能在这里帮助我们使用软件启用/禁用此 DAC。

比如我们没有任何断电 GPIO 来控制... 是否有任何其他方法将其关闭、如开关。

谢谢

Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、

    有关驱动程序 、请 参阅以下链接、其中包含驱动程序和许多其他有用信息。  

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773056/faq-linux-drivers-device-drivers-for-aic31xx-dac31xx-aic325x-aic320x-aic326x-aic321x

    对于断电问题  、寄存器2中的位0 (RQPD)  设置电源状态:1将使其断电、RQPD=0 将 DAC 置于正常运行状态。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash、

    理解您的观点。

    设置 pg1、寄存器2 >>>0x01是否起作用?

    假设我设置 reg 2 > 0x01 >、I2C 将起作用? 我是否能够通过 I2C 读取和写入寄存器? 因为需要在一段时间后使 DAC 进入正常运行状态? 之后、是否需要再次初始化所有寄存器?

    谢谢

    Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、

    您应该仍然能够使用 I2C 和读取/写入。 恢复操作所需的时间将比待机模式更长。 我 更喜欢使用待机模式。

    此致、

    Arash