This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:这可以支持1.8V 输入的音频信号并提供3.3V 输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122065/pcmd3180-can-this-support-audio-signals-of-1-8v-input-and-give-3-3v-output

器件型号:PCMD3180

我使用的 DMIC 具有1.8V 输出。 如何使用 PCMD3180的此输入并获得3.3V 电平 的 TDM 信号输出以避免电平转换器? 此配置是否起作用: IOVdd = 3.3V、AVDD = 1.8V?
 I2C 控制仍在3.3V 以下运行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    让我在 EVM 上测试这个、并告诉您它是否起作用。 我将在下周初答复。

    谢谢、此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、Jeff! 期待您的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    我在 EVM 上尝试过这种方法、但它确实起作用。 请参见下图:PDM 为蓝色、TDM 为紫色

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您确认! 然后、我们将使用此配置。