This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:LM3886T/NOPB

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123924/lm3886-lm3886t-nopb

器件型号:LM3886

你(们)好  

这篇文章与 我们在设计中使用的 LM3886T/NOPB 的工作温度有关。

根据 LM3886T/NOPB 的建议工作条件、自然通风工作温度、TA 为-20至85摄氏度。

但 根据订购信息、工作温度范围为0至70摄氏度。 应考虑哪种温度范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     我认为建议的工作温度。 -20至85摄氏度是正确的。

    此致、

    Derek