This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704:PCM1794+DIR9001上的 DAC

Guru**** 1186820 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM2704, INA1650, PCM1794, PCM2903C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123239/pcm2704-dac-on-pcm1794-dir9001

器件型号:PCM2704
主题中讨论的其他器件:DIR9001INA1650PCM1794PCM2903C

您好!

请问这项计划是否可行?

我不确定 PCM2704和 DIR9001之间是否存在这种连接。 我还对 DIR9001的引脚23和22感兴趣。 我是否正确连接了它们?

是否可以将 INA1650芯片用于 PCM1794的最终信号输出?

我想通过 OTG 电缆将智能手机连接到输入端。

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我今天或明天会来看看、并告诉大家。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FILT 连接到电荷泵、您用于 其组件的值看起来与数据表一致。

    我认为最好使用  我们 的编解码器之一,例如 具有 USB 接口的 PCM2903C,并从 DAC 中获取模拟。 但是、如果您希望从 USB DAC 连接到接口、然后选择另一个 DAC、它也应该起作用。 OPAMP 建议 需要来自我之前建议  的另一个产品系列、它们可以为您提供不同的选项/备选方案。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我如何正确地拟订关于运算放大器的问题的文本。  该器件的电源为单极电源(电池12V)。

    我不知道多少英语。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好     ,如果您需要一个替代 IC 来替换 INA1650 (正如您在上一篇文章中所询问的那样),那么最好向 OPAM 专家提出问题。

    PCM1794用户指南建议使用 OPA2134A,但您可以使用任何类似的运算放大器。 从两个放大器的规格来看,INA 的压摆率较低 ,CMRR 稍差,但 我想您可以 使用 INA1650。 请注意、您可以使用单电源中的任何一个。  

    此致、

    Arash