This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:TLV320AIC3256:单声道配置和外部音频放大器接口

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123504/tlv320aic3256-tlv320aic3256-mono-config-and-ext-audio-amplifier-interface

器件型号:TLV320AIC3256
主题中讨论的其他器件: TAS2552

尊敬的 TI 团队:

在我们的消费类产品中、我们计划使用音频编解码器#  TLV320AIC3256。 下面是需要解决的问题。

1) 1)我们需要驱动3W 的单声道扬声器、因此似乎需要外部3W 音频放大器。 为了连接外部音频放大器、您能否确认可以使用哪个输出?

我们怀疑在差分模式或单端模式下使用 HPL 和 HPR。 这是正确的理解吗?

2) 2)根据支持数字 PDM 麦克风的数据表、我们计划使用2个 PDM 麦克风。 请确认 PDM 2x Mic 是可能的。

3) 3)考虑8Ohm 单声道3W 扬声器、您是否还能推荐最合适的音频放大器?  

4) 4)您能否确认状态为"活动"并在该部件有任何近期 EOL 计划时共享。

您可以在这方面寻求快速支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bimalsinh、

    1) 1)与外部放大器连接时、我建议使用线路输出而非耳机驱动器、因为线路输出可以驱动更宽的阻抗范围、但您使用的任何阻抗取决于所选放大器的输入阻抗。

    2)是的、MFP1或 MFP3可以接受 PDM 输入。 对于2个麦克风、只需要一个输入引脚。  

    3) 3)我推荐 TAS2552。 这需要 I2C 进行配置、但由于您要将其与编解码器配合使用、它将只是总线上的另一个器件。 如果您只需要硬件解决方案、则可以使用 TPA3111、但这需要比您已经使用的电源电压更高的电源电压。 如果您需要有关这些器件的进一步支持、请为相关器件开一个新 TT。  

    4) 4)此编解码器处于活动状态、在不久的将来不会接近 EOL。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速回答、非常有帮助。 不过、我在这里还有更多问题、如下所示:

    1) 1)在线路输出和耳机驱动器中是否都可以进行单声道 DAC 输出配置? 因为我们的产品使用单个扬声器。

    2) 2) DAC 输出是否可配置为提供单端和 /或差动单声道输出?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bimalsinh、

    是的、您可以根据数据集以单声道和单端或差分模式使用它。 供参考、如果还有其他问题、Jeff 将在周一之前不上班。

    Brian