This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1772:PCM1772PW

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123741/pcm1772-pcm1772pw

器件型号:PCM1772

您好!

此帖子与  我们在设计中使用的 PCM1772PW 的工作温度有关。 根据 PCM1772PW 的建议工作条件、自然通风工作温度范围、TA 为-25至85摄氏度。

但 根据订购信息、工作温度范围为0至70摄氏度。 应考虑哪种温度范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法提取任何温度范围的文档、因为这些是旧器件、但数据表 应准确且经过了修订;  因此您应查看数据表85度的温度范围。

    此致、

    Arash