This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:用于 TLV320AIC3206中未使用的引脚

Guru**** 2810815 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110398/tlv320aic3206-for-pins-not-used-in-tlv320aic3206

器件型号:TLV320AIC3206

你(们)好

我想按如下方式使用 TLV320AIC3206。


1个输入、1个输出(未使用麦克风)
不使用 SPI
无耳机

在这些条件下、是否所有未使用的引脚都悬空?
我想将以下引脚悬空。

IN2_L、IN2_R、IN3_L、IN3_R、MICBIAS、MIC_DET、
MFP3、MFP4、MFP5、HPL、HPR、GND_SENSE

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入 IN2_L、IN2_R、IN3_L、IN3_R 应使用0.47uF 电容接地;GND_SENSE 应直接接地。
    在寄存器52-56中、多功能引脚可在不处于 SPI 模式时禁用、因此可保持悬空。
    可以在寄存器67中禁用 MIC_DET、以便将其保持悬空。
    MICBIAS、HPL 和 HPR 是输出、因此它们可以保持悬空。

    此致、

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    其他问题。
    音频输入引脚 IN1_L 和 IN1_R 必须在之前输入到 TLV320AIC3206
    在输入 TLV320AIC3206之前、是否可以通过晶体管或其他器件调节信号电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以在器件之前调整信号电平。 不过、请参阅数据表中的第8.5节、以便不会将信号放大到超过满量程电压的范围内。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请告诉我每个电源块(IOVDD、DVDD、AVDD、VSYS)消耗的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中野-圣、

    我将需要与我们的设计团队核实此数据是否可用。 我将在收到设计团队的回复后再次回复。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    时钟(24.576MHz)由外部供电。
    是否可以在 TLV320AIC3206中设置以下内容?
    MCLK:2.048MHz
    FS:8kHz
    BCLK:512kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题。

    模拟音频输入引脚之前的电流
    我希望能够通过插入一个电路来调整信号电平、就像所附文件中的电路一样(我采用的电路)。
    就 TLV320AIC3206的额定值而言、这是否是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    为了回答您之前的问题、应用参考指南提供了不同模式下的功耗信息、这是否能解答您需要了解的内容?  https://www.ti.com/lit/an/slaa463b/slaa463b.pdf?ts=1656385649830&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3206

    有关时钟配置、请参阅参考指南 中的2.3.3.3:https://www.ti.com/lit/an/slaa463b/slaa463b.pdf?ts=1656432656065

    如果您提供24.576时钟、则为 MCLK、而不是2.048MHz。 您可以从此处使用参考此工具的分频器来计算它们: https://www.ti.com/lit/zip/slar163

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回答。

    感谢您提供材料。

    我有一个关于2.5.2.1至2.5.3.8的问题。
    我发现已指定 DVDD 和 AVdd 的电压值。
    但不适用于 VSYS。
    至于2.5.2.1至2.5.3.8,它是否取决于 VSYS 的值?
    我目前计划将 VSYS 设置为3.3V。

    此外、我想在音频输出引脚上安装低通滤波器、这是否是规格方面的问题?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    今天是 TI 假日、我们的专家已不在办公室。 请给我们另外一天时间来看看并回答您的问题。 为了保存记录、请勿回复此消息、除非48小时后没有回复。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    2.5.2.1-8指的是数字处理块、因此 VSYS 不太可能在这里产生影响。 但是、所有性能规格都是使用1.8V VSYS/AVDD/DVDD 得出的。 只要 AVDD 和 DVDD 也至少为3.3V、3.3V 就可以正常工作。

    如果出于某种原因您想移除采样带的部分、理论上输出端的低通滤波器是可以的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回答。

    我在一段时间前向您询问了每个电源块的电流消耗。
    我能够根据您提供的信息计算 AVDD 和 DVDD 的电流消耗。

    但是、我找不到任何有关 IOVdd 和 VSYS 电流消耗的具体信息(我能够确认 IOVdd 的电流消耗取决于数字输入/输出引脚)。

    您能告诉我当3.3V 电压被提供给 IOVdd 和 VSYS 时的电流消耗是多少?

    我稍后有一个有关上电序列的问题。
    我查看了您提供的文档、发现上升时间是 VSYS、IOVdd、DVDD。
    DVDD_CP、AVdd 和 DRVdd_HP。
    假设 VSYS 和 IOVdd 为3.3V、DVdd 和 DVdd_CP 为1.8V、AVdd 和 DRVdd_HP 为1.8V
    电源序列假定 VSYS 和 IOVdd 的3.3V 首先上升。
    如果1.8V DVdd.DVdd_CP 和1.8V AVdd.DRVdd_HP 在同一时间启动、是否有问题?
    (DVDD.DVDD_CP 为1.8V、AVDD.DRVDD_HP 为1.8V、由不同的电源 IC 供电)

    此外、是否有关于电源下降顺序的任何规定?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    我将与我们的设计团队跟进电流消耗规格。

    应用指南指出"多个域可同时上电"、因此 、如果1.8V DVdd.DVdd_CP 和1.8V AVdd.DRVdd_HP 一起上电、则没有问题。

    对于断电、最佳序列是上电序列的倒数。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回答。
    关闭电源时、我是否应严格遵循该顺序?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    最佳做法是遵循电源和关闭定序。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    我们的设计团队让我知道 VSYS 和 IOVDD 将只有几 mA。 IOVDD 将取决于开关和 I/O 行为、但静态行为非常小。 VSYS 是一个外设电源、因此它的电流消耗可能为一 mA 或更低。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回答。

    如果使用 TLV320AIC3206、如下所示
    请告诉我每个电源块消耗了多少电流。

    1个输入、1个输出(未使用麦克风)
    不使用 SPI
    无耳机

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    我们没有这种特定用例信息。 应用指南(2.5.2和2.5.3)将根据您的信号路径设置告诉您功耗、从而帮助您进行估算。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回答

    我有关于音频输入/输出的问题。

    例如、如果您以0.5Vpp 向输入音频
    在默认寄存器设置下、音频输出也将接近0.5Vpp
    音频输出是否也会接近0.5Vpp?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    默认情况下、将不会建立连接、因此必须写入一些设置。 但您可以使用模拟旁路路径、应用0增益时、您应该得到与输入的输入接近的结果。

    此致、

    Jeff