This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:带 INA1650的 LPF

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, OPA2132, NE5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123481/pcm1794a-lpf-with-ina1650

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件:PCM1794OPA2132NE5534

您好!

我想构建一个 PCM1794 DAC 并使用一个12V 电池。 请查看我是否为 LPF 正确组织了一个极性电源?

LT1028目前也缺货。 是否可以将 LT1028替换为 INA1650IPWR?

我是否已正确连接单极性电源的所有部件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LT1128提供。 但我仍然不知道如何为单极性电源连接它。

    还是仅仅是一个运算放大器、可以替换为 OPA2132? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gennadiy 您好、明天我将查看您的原理图、并为您提供一些反馈。 虽然我不是运算放大器的合适人选、但我 仍会将我的观点全部汇总在一起。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我要等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、您的总体方法还可以、您也可以使用以下原理图作为总体拓扑的指南。不过、请注意您的 VREF 选择。  建议为 I/V 电路使用 NE5534运算放大器、以获得指定的性能。 运算放大器的增益带宽、稳定时间和压摆率等动态性能会影响 I/V 部分的音频动态性能。

    如果您想选择 不同  的运算放大 器、我建议您再次发布您的问题、在标题中仅提及运算放大器、以便相应的产品系列可以回答您的问题并建议替代器件。

    此致、

    Arash