This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253:I2S 输入至 miniDSP、以及通过 I2S 输出

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1123554/tlv320aic3253-i2s-in-to-minidsp-and-out-via-i2s

器件型号:TLV320AIC3253

您好!

使用 PurePath GUI 查看该器件、看起来应该可以将 I2S 输入模块连接到 DSP_D、然后通过 I2S DOUT 引脚输出数字信号。

然而、尽管尝试了所有这些、我仍然只能听到来自模拟输出的经过处理的音频。 I2S DOUT 引脚保持低电平不变。

此功能是否可行? 如何激活 DOUT 引脚以从 DSP_D 输出数据?

我确实注意到一些处理器间块允许我将 I2S 输入块物理连接到 GUI 中的 I2S 输出块、但同样、I2S 输出没有任何活动。

最简单的形式是、我尝试实现数字音量控制 I2S 输入->音量控制-> I2S 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该是可以的。 您能否分享您的 PPS 流程的截屏?

    谢谢、

    Jeff