This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:底部噪声问题

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122900/tas6424e-q1-bottom-noise-problem

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

降级器、

客户的产品使用 A2B 访问 HU 的音频数据、并使用 tdm8数据格式将其传输到5个 tas6424e 以进行电源输出;


问题现象:测得的扬声器底部噪声可供人耳听到、而工作台测试数据参考"底部噪声参数结果"表、最小值为74uvrms、最大值为99uvrms;

请查看:A2B 芯片的 TDM 位锁输出波形的下降沿很慢、这不是理想情况(在移除输出端的 RC 通道后没有明显的改进);

需要审查的要点:1. A2B 芯片 AD2428w 输出的驱动器强度已设置为高电平。 要求 ADI 协助审查提高 TDM 位锁输出质量的方法;

2.请帮助确认:

a. TDM 时序是否满足 tas6424e 的规格要求

b.支持 TDM 抖动的测试并指定 TDM 抖动的定量要求

c.上升和下降时间的极限值 tas6424e 小于5ns,tas6424l 大于4ns。 与相同的 tas642x 系列一样、此处存在差异、请帮助确认

预期结果:从下面的 tas6424e 数据表中确认噪声应该在70uvrms 或更低;当前测试结果大约为85uvrms

此外、我们尝试将增益级别值设置为1、并同时增大音量控制设置值以满足产品的总增益要求。 底部噪声测试结果明显低于增益级别4下的测试结果、

我们想知道我们的设置是否合理、以及是否存在其他负面影响。 是否能够满足我们的要求、也没有其他影响。 请分享此方法可降低底部噪声的原因。 谢谢!

如果您需要更详细的信息、我可以向您发送一封私人邮件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      如果我没有误解、那么现在我们的问题就是噪音、对吧? 我认为噪声问题可能与 I2S 信号质量无关。 但噪声级别与增益级别设置密切相关。 我认为您的测试结果与我们的数据表类似。 请在 TAS624E-Q1中查看下表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢您的回复。

    在4级条件下、如何将其降低至大约70? 如果您有任何建议、  

    请帮助阐明 TDM 抖动的定量要求;


    上升和下降时间的限制值 tas6424e 小于5ns,tas6424l 大于4ns。 与,的 tas642x 系列一样、此处存在差异、需要 TI 确认;Pls 帮助检查 k Ω tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    昨天、我们测试了增益水平分别设置为1、2和3、所需的系统增益由音量控制值补充。 发现当增益水平被设定为低电平时、功率放大器的最大输出将受到限制、并且削波将提前;

    降低增益等级最低噪声的方案是不可行的;请帮助确认如何在4级条件下将其降低到大约70。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      恐怕没有非常有效的方法来提高 TAS6424E 中的噪声级别。 也许您可以考虑使用 TAS6584、它在相同条件下具有更好的噪声性能。

      关于 I2S 信号上升/下降时间、旧数据表中似乎有一些拼写错误。 我们发现该值在 I2S 质量中不那么重要、我们删除了新器件数据表中的该项、如 TAS6584、不需要上升/下降时间。