This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频放大器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2-Q1, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122687/audio-amplifier

主题中讨论的其他器件:TPA3116D2-Q1TPA3116D2

大家好、我们使用音频放大器 TDA8560Q。 您是否具有具有 EMI 较低的毫微级 D 类音频放大器? 我有11-14.4V 电源和4欧姆再现阻抗(立体声 BTL 配置)模拟输入。 谢谢 Tomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomas。

    TPA3116D2-Q1 或 TPA3116D2似乎可以满足您的要求。

    此外、您还可以通过以下链接根据自己的要求选择所需的放大器:

    扬声器放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    过去、我们使用 TPA3116D2进行了原型设计、但遇到了 EMI 辐射问题、音频放大器干扰了在频带(73-84MHz)下工作的接收器、我们观察到 TPA3116D2缩短了接收器距离。 这就是我们使用 NXP (AB 类音频放大器)的 TDA8566的原因。

    您是否有其他具有低 EMI 的音频放大器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomas。

    由于存在高频开关、D 类功率放大器会出现 EMC 问题。 我们的芯片内部没有针对 EMC 的特殊优化技术(相移技术用于在多个芯片组合时降低 EMC)、但是只要执行合理的 PCB 布局和 EMC 滤波器设计、就可以很好地抑制芯片的 EMC。
    您之前的设计可能会出现一些导致此问题的问题、您可以通过降低开关频率、改进接线以及重新设计 EMC 滤波器来解决此问题。

    BR。

    魏秋。