This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:将 TPA3116D2替换为 TPA3126D2

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121901/tpa3126d2-replaced-tpa3116d2-with-tpa3126d2

器件型号:TPA3126D2
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

大家好

我是第一次用日语写,但我会用英语再问。
我还将通过将 TPA3116D2替换为 TPA3126D2进行测试。
TPA3116D2以正弦波4Ω 40W 立体声连续运行、但 TPA3126D2在大约2分钟内间歇性运行。
对于 TPA3116D2、IC 散热器的最高温度为143°C、但对于 TPA3126D2、在大约65°C 的温度下会发生间歇性运行。
当空气被吹至散热器时、它会持续运行。
两个 IC 之间的热性能是否存在差异?
我认为可以简单地替换它、但它不可能吗?
我只尝试了一个、因此我将尝试多个。
如果您有任何信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    具有比 TPA3116更低的 RDS。

    从而使输出峰值电压略高于 TPA3116。

    可能不是 OT 问题、它是 OC 问题、因此您 可以尝试 使用具有更高 Isat 和 ITEMP 的电感器。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse
    感谢你的答复。

    原因是否与电流过大?
    如果您向散热器吹空气、它将继续工作、因此似乎是由于过热而导致的、但这种情况如何?

    有一些术语我不理解。
    什么是 Isat 和 ITEMP?
    输出 LC 滤波器的特性是否存在问题?
    请告诉我。

    我期待与您合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Isat 表示电流增加时的电感值损耗。

    ITEMP 描述了随温度升高而产生的电感值损耗、有时它也称为 IRMS。

    当温度升高时、电感减小、从而使纹波电流增大、然后可能触发 OCP。

    因此、当您使用吹气冷却散热器时、电感器温度也可能会降低、这样电感就不会降低太多。

    那么 OC 几乎不会被触发。

    您可以尝试使用 Isat 大于 OCthres 的电感器。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse
    感谢你的答复。

    它是电感器性能的指标。
    使用的电感器是 sagami-elec.co.jp 上的7G13C-100M。
    www.sagami-elec.co.jp/.../08D-AMP_7g.pdf

    允许的温升电流为6A。
    由于 OCthres 为7.5A、似乎有必要尝试一个性能更高的电感器。

    我使用 TPA3126D2测试了另一个电路板、它连续工作。
    由于还有另外两个板、我将用 TPA3126D2替换它并进行尝试。

    很抱歉、这是一个自动翻译、所以英语很奇怪。
    此致、
    Hiroshi

    PS:我无法更改我的登录名。