This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:智能手机提供 USB-C 音乐。

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122090/pcm2901-usb-c-music-from-smartphone

器件型号:PCM2901

您好!

我需要最简单的方案、以便通过 USB-C 从智能手机进行质量极高的音频文件转换 我在互联网上发现、他们经常为此使用 PCM2901E 芯片。 也许它已经过时了、现在您需要使用不同的芯片? PCM2901E 早已发布。 或许内置于现代智能手机中的 DAC 可以提供更高的质量? 在这种情况下、请告知另一个芯片。 无需录音。 仅回放。

您是否需要在智能手机上安装任何软件? 该规范并不表示 PCM2901E 将与现代智能手机的 USB-C 连接器(例如 Samsung Galaxy A71)配合使用。 是否可以使用 PCM2901E 来实现此目的? 如果是、应使用什么 LPFS? 我在数字电子产品方面非常糟糕。

输出信号将被发送到混频器、在那里它将与另一个音频信号混合。 然后是低频放大器的信号。 USB-C 之外没有其他输入 无其他调整。 这是一种非常高质量的音乐再现、适合现场演奏歌手的表演。 谢谢!