This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255故障引脚在使用一段时间后变为低电平。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121856/tpa3255-tpa3255-fault-pin-goes-low-after-a-while-of-use

器件型号:TPA3255

您好!

我构建了一个电路来驱动在大约20kHz 的正弦波上运行的传感器。
传感器阻抗不恒定、传感器通过变压器连接到电路。
变压器初级侧的阻抗约为4 Ω 至几十 Ω。
换能器需要大约150W 的最大功率
PVDD 的电源为48V 300W。
实际测量结果表明、PVDD 中流经的最大电流约为3A。
TPA3255运行在 PBTL 模式下。我使用 TPA3255EVM 作为参考来构建电路。我将发布原理图。


TPA3255连接了散热器。
该散热器比 TPA3255EVM 上安装的散热器大约1.5倍、
并且还安装了排热风扇。

该电路可以正常工作数小时、没有任何问题、
但是、当此电路运行数周时会出现问题。
当流入 PVDD 的电流小于1A 时、不会出现任何问题。
当流动的电流超过1A 时、FAULT 引脚变为低电平并且运行停止。
当 TPA3255被替换为新的时、它工作正常。
因此、我认为 TPA3255由于某种原因而出现故障。
什么可能导致 TPA3255失败?


谢谢、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishimura。

    您的原理图似乎可以。

    您是否意味着 FAULT 引脚处于低电平且 CLIP_OTW 引脚处于高电平?

    如果是、您可以检查在发生故障时是否存在 OLP 或 UVP。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我迟到了。

    发生问题时、故障引脚为低电平、CLIP_OTW 引脚为高电平。

    我正在查看我之前拍摄的故障电路板照片。
    仔细看一下照片、TPA3255的引脚32看起来有焊料缺陷。
    我重新焊接了 TPA3255、我认为它再次出现了缺陷、现在工作正常。
    因此、由于接触不良、故障引脚似乎很低。

    谢谢、

    西村