This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:增益误差

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1865EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122250/pcm1865-gain-error

器件型号:PCM1865

您好!

我们的客户正面临 PCM1865上 PGA 功能的奇怪行为。

 

使用 PPC3 GUI 并通过 PCM1865EVM 将 I2C 馈送至其 ES 板。

在 SE 连接时将 SW 增益从25.5dB 更改为26dB。 输出数据作为附加数据突然消失。

另一个具体点是差分连接的设置从31.5dB 到32dB、输出数据会减少6位移位-36dB。

两个已组装的模块存在相同的问题、但 PCM1865EVM 独立配置 PGA 功能工作正常。

 

您是否看到过这样一个独特的问题。 您能不能给我们介绍一下我们如何解决这个问题?

  

此致、

Mochizuki

e2e.ti.com/.../PCM1865-gain.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们得到了新的发现。

    在客户原理图中、输入引脚与 GND 之间直接存在100k Ω 的输入电阻器。

    如果移除该电阻器、则增益误差消失。

    内部偏置电流似乎泄漏、PGA 功能产生了奇怪的行为。

    该电阻器值的限制是什么? 以避免他们放置它时造成的 ESD 损坏。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    当它们放置一个串联电阻器时、它将创建一个具有 PCM1865输入阻抗的分压器。 驱动阻抗通常应远低于输入阻抗、以避免衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的评论。

    在这种情况下、电阻器位于 GND 和输入引脚之间、不是串联连接。

    输入引脚可能会偏置到内部 Vcom、我们预计电阻器会导致泄漏电流、从而导致 PGA 故障。

    那么、外部电阻值是否有任何规格?  1Mohm 是否可以接受任何外部电阻器?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇

    感谢您的解释。 客户好像使用直流耦合、这是真的吗? 不建议使用直流耦合。 请参阅数据表中的此详细信息。 如果需要进一步调查、我们可以查看客户原理图。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    是的、这是直流耦合。 原因是 ADC PCB 和前端前置放大器 PCB 是分离的。

    直流阻断电容器位于前端 PCB 中、ADC PCB 输入引脚直接连接到连接器。

    为了避免高阻抗输入引脚出现 ESD 事件、它们放置了100k Ω 电阻器。

    我们建议将直流阻断电容器移至 ADC 输入 PCB 侧、以消除直流耦合电阻器。

     

    此致、

    Mochizuki