This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:四速率模式下具有高噪声

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116298/pcm4202-high-noise-in-quad-rate-mode

器件型号:PCM4202

PCM4202在 PCM 从模式操作或  PCM 主模式操作下工作。 我发现四速率模式(LRCK=200kHz、SCKI=128fs、bck=64fs)具有高噪声、而其他模式具有低噪声。图 1显示了相应的 FFT 图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在保持加电的同时更改采样模式? 有时、更改采样率可能会导致噪声问题、而无需进行适当的下电上电。 您还可以分享您的设置原理图吗?

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff!
    我们尝试了以下两种方法、但它们都不起作用。

    1.在上电前设置采样模式。

    2.更改采样模式后、在超过65536个系统时钟周期的时间内对 RST 管脚施加低电平、强制 PCM4202进入断电状态、然后对 RST 管脚施加高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送到芯片的时序是多少? 例如、当 fs=192khx 时、SCLK 为36.6Mhz。 是否有一个22 Ω 串联电阻器与源附近的时钟串联? 有时、时钟反射可能会导致功能不当。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sanjay 

    我们已将与源附近时钟串联的串联电阻从100Ω Ω 更改为22Ω。Ω、发送到芯片的时序如下:SCLK=25MHz bck=SCLK/2 LRCK=bck/64 (Vcc=5.0V、VDD=3.0V、)Ω。 噪声仍然存在。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应立即查看并恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于四通道模式,您是否可以将 fs=192k 和128*fs=24.576Mhz 进行 Fry。 它们是48K 的倍数。

    您可以尝试从模式。 只需将 bck 馈入12.288Mhz、LCK =192k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们在不支持 SCLK 到 PCM4202的情况下尝试了从模式(bck=64LRCK、LRCK=192k)。遗憾的是、引脚15没有输出数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM4202需要在从模式下使用 SCLK 输入才能正常运行。

    此致、

    Jeff