This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:原理图审阅

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122584/tas5717-schematics-review

器件型号:TAS5717

您好!

我们计划使用 TI 的立体声音频 PA 器件 TAS5717PHP。 请帮助查看以下原理图快照:

请立即就此申请支持。

谢谢、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    需要注意的一点是、我们建议的 BST 电容器为33nF、而不是47nF。

    其他部分都可以。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei Qiu、

    感谢您的反馈。 PA 支持的10W 扬声器的阻抗是多少?

    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们建议的阻抗如下所示:

    如果您希望使用较小阻抗的扬声器、则需要 使输出电流小于 OC 值并留有足够的裕度、我们强烈建议根据数据表的建议值进行配置。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wei Qiu 的答复。