This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:串扰测试值不如规格好

Guru**** 2529000 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120948/tas5825mevm-crossstalk-tested-value-is-not-as-good-as-the-specification

器件型号:TAS5825MEVM

大家好、

我们的一个客户使用 TAS5825MEVM、而不是 PPCMB、而是他们自己的电路板的 I2S 和 USB 转 I2C 模块。 将 I2S 和 I2C 连接到 EVM 的 I2S 和 I2C 接口、并使用命令控制 EVM 板以运行。
使用与数据表相同的参数进行配置、但测试的串扰不如数据表好。
以下是受电24V、配置输出1W、混合调制、fsw = 384kHz、负载= 6 Ω、BTL 模式的结果。


是否有任何其他需要注意的配置?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

    客户是否有主板、  恐怕已输入到放大器 的 I2S 信号不稳定、因此结果会变高。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jesse、

    是的、客户订购的 PPCMB 电路板已经到货、但测量值大致相同、请帮助查看客户的设置是否有问题?

    此致、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

    电感器对串扰的影响很大。

    EVM 使用的电感器不是最佳电感器。我们使用特殊测试板来测量串扰。

    您可以尝试使用其他泄漏较低的电感器、如 Wurth。

    谢谢。

    Jesse