This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:过流保护

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122274/tpa3113d2-overcurrent-protection

器件型号:TPA3113D2

大家好、团队、

该文档明确指出 、TPA3113D2具有输出过流保护功能、其输出过流保护功能与其由 PLIMIT 引脚设置的功率限制功能以及热保护功能分开。 但我无法找到任何有关导致 IC 进入此状态的条件的信息、例如电源开关上的最大电流值或压降。

我想知道这些值、以便为输出滤波器选择足够的组件。  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan。

    TPA3113D2的 OC 目标 为4A。

    BR。

    魏秋。