This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:影响 THD 和 SNR 的因素

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122477/tas6424e-q1-the-factors-that-affect-thd-and-snr

器件型号:TAS6424E-Q1

尊敬的团队:

对于 TDM 模式、如果客户将数据长度从16位更改为24位、这是否会影响负载的 THD 和 SNR?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sherry

      如果您测试 THD 或 SNR 结果、几乎没有任何差异。 使用24位输入将使数字信号更加精确、这可能在 DSP 处理后获得更好的结果。 但在大多数情况下、您不应该在最终输出端发现任何差异。