This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:Linux 驱动程序实现。

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2563, TAS2505, TAS2562, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120737/tas2110-linux-driver-implementation

器件型号:TAS2110
主题中讨论的其他器件: TAS2563TAS2505TAS2562TAS2557TAS2558

您好!

我有用于 Jetson Nano (内核4.9.253)的定制载板、它具有 TAS2110音频放大器。 首先、我手动进行测试-播放 I2S 声音并使用脚本通过 I2C 进行配置、因此硬件正常。 我想为该 IC 实施驱动程序、因此我使用您网站 https://git.ti.com/cgit/lpaa-android-drivers/tas2505-linux-driver/上的驱动程序。 我知道它是 TAS2563的驱动程序、但我看到它是 TAS2110的替代产品。
在将此驱动程序添加到内核(https://forums.developer.nvidia.com/t/tas2557-tas2563-implement-driver-from-kernel-source/218181)期间、我支持 Nvidia。  他们说、内核侧的一切看起来都很好、并且故障可能来自驱动程序源。
您能不能说该驱动器适用于 TAS2110放大器? 如果不是、您能说我必须更改什么吗?还是可以发送其他驱动程序?

此致、
Mateusz