This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:OUT 引脚上的外部电容至 GND

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122105/tas6424-q1-external-cap-to-gnd-on-out-pins

器件型号:TAS6424-Q1

您好!

为什么输出电容有3.3uF 的最大限制-我们说"由直流诊断时序设置的限制"。  风险是什么?   如果电容远高于3.3uF、直流诊断是否会报告短路?  容差为20%的3.3uF 电容是否可以接受?

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    是的、您回答正确。  较高的电容可能会导致错误的接地负载短路诊断。  我们内置了一些缓冲器、因此20%的容差是可以的。

    此致、
    Gregg Scott