This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:录音音频文件上的噪声问题- tlv320aic3101

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121453/tlv320aic3101-noise-issue-on-recording-audio-file---tlv320aic3101

器件型号:TLV320AIC3101

大家好、

我们将使用具有 Qualcomm 处理器的 tlv320aic3101音频编解码器。 我们将处理器设置为主处理器、将编解码器设置为从器件。
我们的 MCLK 频率为6.144Mhz、BCLK 1.53Mhz、字选48kHz。 我们使用 PLL 来调整从器件侧的时钟。  


正常音频播放时没有任何噪音。 但是录制的文件有一些噪声放大的情况[语音清晰,但它们是音频中的一些噪声]。  您能帮助找出解决此问题的根本原因吗?

我们使用命令"arecord -D HW:0、1 -r 48000 -f S16_LE -c 2 result.wav"进行记录。  


如需了解相关信息、我们仅通过  MIC2R/LINE2R 提供麦克风输入 。根据我们的设计、该引脚通过1k Ω 电阻器连接到 MICBIAS。  此外、我还提到 了我们为启用记录路径而编写的寄存器和数据。 还附上了一个记录的样本。

 

#Register 25:MICBIAS
25 0x40

#Register 12:Audio Codec Digital Filter
12 0xA0

寄存器15:左侧 ADC PGA 增益
15 0x80

寄存器16:右 ADC PGA 增益
16 0x77

#Register 17:MIC2L/R 至 LEFT-ADC
 17 0xFF

#Register 18:MIC2/line2到 RIGHT-ADC
18 0xF0

#Register 19:MIC1LP/LINE1LP 到 LEFT-ADC
19 0x78

#Register 21:MIC1RP/LINE1RP 至 LEFT-ADC 控制寄存器
21 0x78

#Register 22:MIC1RP/LINE1RP 至 RIGHT-ADC 控制寄存器
22 0x7C

#Register 24:MIC1LP/LINE1LP 到 RIGHT-ADC 控制寄存器
24 0x78

#Register 26:Left-AGC Control
26 0x00

#寄存器29:右 AGC 控制
29 0x00

#Register 27:Left-AGC Control
27 0x00

#寄存器30:右 AGC 控制
30 0x00

寄存器32:左 AGC 增益
32 0xEe

寄存器33:右 AGC 增益
33 0xE8

#Register 36:ADC Flag Register
36 0x9D

e2e.ti.com/.../sample.wav






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 PLL 配置设置?

    如果直接将 MIC2R 的旁路模式用于输出(如 HP 或 LINE)、您是否听到相同的噪声?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 pdjuandi、

    我将共享6.144MHz PLL 寄存器的配置

    寄存器3:PLL 编程寄存器 A IE;Q = 16、P = 1

    3 0x81

    寄存器4:PLL 编程寄存器 B IE;J = 16
    4 0x40

    寄存器5:PLL 编程寄存器 C (1)
    5 0x00

    寄存器6:PLL 编程寄存器 D
    6 0x00

    寄存器11:音频编解码器溢出标志寄存器 R = 1
    11 0x81

    "如果直接使用从 MIC2R 到输出(如 HP 或 LINE)的旁路模式、您是否听到相同的噪声?"
    ans<<实际上没有,但我们有一个可选的扬声器,可以连接到编解码器的 HPLCOM 和 HPRCOM。

    您能否建议相同的寄存器配置?

    为供您参考、我随附了该方案的部分。




    此致、
    Abhiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是该器件及其相应寄存器的方框图。  

    寄存器设置看起来正确、可能是您的设置或电路板上存在问题。

    您的音频插孔连接基于 CTIA 标准、您是否使用了正确的插头?

    尝试从不使用 MIC 等的设置中找出纯正弦音

    此致。