This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL974-Q1:输出空闲噪声检查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL974-Q1, OPA1612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120815/tl974-q1-output-idle-noise-check

器件型号:TL974-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA1612-Q1

大家好、团队:

我的客户使用 TL974-Q1、发现一些器件输出噪声约为3uV、但一些器件输出噪声约为9.1uV。  

您能否帮助检查并建议是否有任何参数可以显示此性能? 如果您可以帮助验证这一点吗?  

测试条件:

AP525、A 加权、20-20kHz 滤波器、无音频输入。  

一些部件测试结果为3uV

NG 部件 测试结果9.1uV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    TL974-Q1具有  4nv/rtHz 的典型噪声、对于典型规格、您可以看到变化高于和低于典型规格。 没有针对噪声的最大噪声规格。

    有关典型规格的估算值、请参阅以下数据表中的第7.3.9节。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2990.pdf 

    您看到有多少个器件会出现此噪声?

    此外、如果您需要噪声规格低于特定值的器件、请确保数据表中的噪声规格具有最大值、因为这些是经过测试的限值、以确保器件低于该限值。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry:

    感谢您的反馈。 然后、对于 TL974-Q1、 看起来我们只有平均值 µ、因为它的平均值不是0。  σ 值是多少?  

    此外、您能否帮助推荐具有数据表中最大噪声参数的 AEC-Q100放大器、并在上述测试条件下实现3uV 的理想噪声?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpha、

    我将研究 σ 值是多少。 我还有几个问题。

    1. 您在多少个器件上看到更高的噪声?
    2. 您能否分享滤波器的原理图?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry:

    请在下面找到反馈;

    1. 您在多少个器件上看到更高的噪声?
      1. 我们发现21件、总共 900件

    2. 您能否分享滤波器的原理图?
      1. 请参阅随附的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    TL974Q 是我们在汽车中噪声最低的四路运算放大器。 如果您需要较低噪声的选项、则需要使用双路运算放大器。 OPA1612-Q1是一款1.1nV/rtHz 运算放大器。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您的无源器件可能会产生大量噪声。 如果您的放大器为3uVrms、并且100kHz 时的规格为4nV/rtHz、这就是您的宽带噪声、那么在进行快速平方根计算时、您的无源器件会产生额外的~1uVrms 电压。 您的带宽包括闪烁噪声、这会对您的总噪声产生很大影响。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

     您是否能够找到 σ 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    Σ 值因器件而异、我无法跟踪该确切的器件 Σ 值。 对于某些设计指南、我们的一般经验法则是+/-30%左右、以提供足够的开销。

    最棒的
    Jerry