This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:TDM 从模式卡在待机模式

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121314/pcm1865-tdm-slave-mode-stuck-in-standby

器件型号:PCM1865

您好!

我正在尝试使 PCM1865在 TDM 模式下运行、并通过 LRCK/BCK 的默认从 PLL 自动检测功能而不使用 SCK。 我提供了 LRCK FS 48000、BCK 12.288MHz、SCK 为低电平。

I2S (默认配置、无需更改寄存器值)正常工作、上电时、可以在 DOUT 引脚上看到数据、并将寄存器0x72读取为0x0F。 如果我向寄存器0x0c 0x01和0x0B 0x13 (4通道32位 TDM)写入数据、那么芯片看起来像是卡在待机模式、寄存器0x72读取0x03。

寄存器0x74按预期读取0x47。

我能不能以某种方式弄清楚为什么状态仍然处于待机状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍一看、您的设置似乎可以正常工作。 使用0x2F 对 Reg0x20进行编程是否会改变这种情况? 我们将 PLL 设置为所有时钟源