This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:TPA3116D2をTPA3126D2に置き換え Ω

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121796/tpa3126d2-tpa3116d2-tpa3126d2

器件型号:TPA3126D2
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

皆さんこんにちは μ A

私もTPA3116D2をTPA3126D2に置き換えテストをしています。μ A
TPA3116D2は正弦波4Ω40Wステレオで連続動作しますが、TPA3126D2は2分程度で間欠動作となってしまいます。μ A
IC放熱板の温度はTPA3116D2は最大143°Cですが、TPA3126D2は65°C程度で間欠動作となります。μ A
放熱板に送風すると連続動作します。μ A
2つのICで熱性能に違いがあるのでしょうか?
単純に置換えできると考えていましたが、無理でしょうか?μ A
1台しか試してないので、これから複数台試そうと思います。μ A
何か情報ありましたら教えて下さい。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将您的问题翻译成英语可能是一个好主意。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sada

    我将再次用英语向您提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有英文版本、此日语版本将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了、谢谢。