This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:功率放大器将过载

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121327/tas5719-the-power-amplifier-will-be-overloaded

器件型号:TAS5719

使用 tas5719时、我们发现不同批次的行为不同。 一个批次正常、下一个批次过载,请帮助我了解问题是什么?


PDF 文件中的原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../TPS5719.pdf


TPS5719.pdf


软件设置如下:


/*5719初始化数据*/

{0x1b、1、{0x00}、/*振荡器调整寄存器*/

{0x1B、1、{0x00}}、

{0x03、1、{0x80}}、/*系统控制寄存器1*/

{0x11、1、{0x77}}、/* IC 延迟通道1*/

{0x12、1、{0x7F}、/* IC 延迟通道2*/

{0x13、1、{0x77}}、/* IC 延迟通道3*/

{0x14、1、{0x7F}}、/* IC 延迟通道4*/

{0x1C、1、{0x07}、/* BKND_ ERR 寄存器*/

{0x0A、1、{0x30}}、/*通道3 vol*/

{0x0E、1、{0xF1}、/*卷配置寄存器卷寄存器*/

{0x00、1、{0x6C}、/*时钟控制寄存器*/

{0x50、4、{0x0F、0x70、0x80、 0x10}}、/*EQ control*/

{0x25、4、{0x01、0x02、0x13、 0x45}}、/*PWM MUX 寄存器*/

{0x70、4、{0x00、0x80、0x00、 0x00}}、/*CH1内联混频器*/

{0x71、4、{0x00、0x00、0x00、 0x00}}、/*内联_ DRC_ En_混频器_ CH1*/

{0x74、4、{0x00、0x80、0x00、 0x00}}、/*CH2内联混频器*/

{0x75、4、{0x00、0x00、0x00、 0x00}}、/*内联_ DRC_ En_混频器_ CH2*/

//{0x46、4、{0x00、0x02、0x06、 0x23}}、/*DRC 控制*/

{0x46、4、{0x00、0x02、0x06、 0x20}},/*DRC CONTA监督*//DRC 关闭

{0x05、1、{0x00}、/*系统控制寄存器2*/

{0x08、2、{0x00、0xC0}}、

{0x09、2、{0x00、0xC0}}、

{0x56、4、{0x00、0x40、0x00、 0x00}}、/*输出后标度*/

{0x57、4、{0x00、0x02、0x00、 0x00}}、/*输出预分频*/

{0x07、2、{0x00、0x72}}、

{0x07、2、{0x03、0xff}、/*主卷、 关闭*/

//{0x0B、2、{0x01、0x80}、/*耳机音量-3dB*/


//EQ

{0x27、20、{0x00、0x7F、0xAA、 0x6f、0x0F、0x80、0x55、0x91、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x7f、0x54、0xDF、0x00、0x00、 0x00、0x00}}、

{0x28、20、{0x00、0x80、0x7C、 0x93、0x0F、0x01、0x43、0x46、 0x00、0x7E、0x43、0x4B、0x00、 0xFE、0xBC、0xBA、0x0F、0x81、 0x40、0x22}}}、

{0x29、20、{0x00、0x77、0x81、 0xB2、0x0F、0x35、0xE9、0x9C、 0x00、0x5A、0x76、0xD2、0x00、 0xCA、0x16、0x64、0x0F、0xAE、 0x07、0x7C}}、

{0x2A、20、{0x00、0xBE、0x7D、 0x93、0x0E、0xE0、0x31、0xCA、 0x00、0x73、0xFE、0x1A、0x00、 0xB2、0x25、0x87、0x0F、0xBB、 0x2D、0x02}}、

{0x2B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您在这里提到了2批。

    但我只是找到了初始代码和 EQ 配置、您能更详细地解释一下我应该检查哪两批产品?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前给过您原理图和软件部分。 帮助我查看此部件是否正确?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tonyx

    我在您的代码和原理图中没有发现任何异常。

    您需要注意的一点是、电感器15uH 正常、但最好使用 Isat > 4.5A、因为电感器的小 Isat 可能会导致 OC 或发热问题。

    谢谢。

    Jesse