This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:原理图审阅

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121911/pcm2706c-schematic-review

器件型号:PCM2706C
主题中讨论的其他器件: PCM2706

您好!

我有一个 PCM2706C 的原理图、其中它充当 USB <-> I2S 桥、需要回顾一下。 对于晶体的电容器大小以及电容器是否应该更小或更大、已经进行了一些辩论。 晶体的负载电容为20pf、因此为了实现电路板的5pf 电容、电容应甚至为30pf。 晶振是否可以使用更大(20-30pF)的电容器、或者是否需要更小?e2e.ti.com/.../PCM2706C-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    理论上、CL 可 通过以下公式计算:

    CL={(Ca.CB)/(Ca+CB)}+CP 、

     因此、根据您对 CL 的要求和寄生/杂散电容的估算、您可以计算 Ca 和 CB

     PCM2706 EVM 的用户指南使用 的是具有 15P 电容器的 ECS-120-18-5P。   

    如果您想使用不同 的晶体、您可以根据 上述估算 Ca 和 CB、以达到棒球场要求。

    此致、

    Arash