This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:TPA3116D2をTPA3126D2に置き換え Ω

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121795/tpa3126d2-tpa3116d2-tpa3126d2

器件型号:TPA3126D2
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

皆さんこんにちは μ A

私も μ A

皆さんこんにちは μ A

私もTPA3116D2をTPA3126D2に置き換えテストをしています。μ A
TPA3116D2は正弦波4Ω40Wステレオで連続動作しますが、TPA3126D2は2分程度で間欠動作となってしまいます。μ A
IC放熱板の温度はTPA3116D2は最大143°Cですが、TPA3126D2は65°C程度で間欠動作となります。μ A
放熱板に送風すると連続動作します。μ A
2つのICで熱性能に違いがあるのでしょうか?
単純に置換えできると考えていましたが、無理でしょうか?μ A
1台しか試してないので、これから複数台試そうと思います。μ A
何か情報ありましたら教えて下さい。μ A

テストをしています。μ A
TPA3116D2は正弦波4Ω40Wステレオで連続動作しますが、TPA3126D2は2分程度で間欠動作となってしまいます。μ A
IC放熱板の温度はTPA3116D2は最大143°Cですが、TPA3126D2は65°C程度で間欠動作となります。μ A
放熱板に送風すると連続動作します。μ A
2つのICで熱性能に違いがあるのでしょうか?
単純に置換えできると考えていましたが、無理でしょうか?μ A
1台しか試してないので、これから複数台試そうと思います。μ A
何か情報ありましたら教えて下さい。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您在另一个 E2E 主题上提出了相同的问题。 我将关闭这个并处理另一个 E2E 主题。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek

    我不习惯使用它、两次问了同样的问题。
    如果有好的解决方案、请告诉我。