This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:芯片的实际应用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120586/tas5766m-practical-application-of-chips

器件型号:TAS5766M

Tas5766有一些问题、请帮助解决。


在正常条件下、当未添加 EQ 时、DC15V 用于提供4 Ω 负载、喇叭端的最大输出约为9V、这开始失真。

2.添加 EQ 时,其他条件相同,喇叭端的最大2V 输出将失真。 它使用演示板进行了测试。 一定会有问题。 请帮助您了解如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tonyx。

    关于第一个条件、 您能告诉我削波电压的值吗? 我想这可能是由电感器的较大 DCR 引起的、您可以通过移除整个输出滤波器并使用 AP 来检测可过滤高频的输出波形来验证这一点。

    关于第二个问题、我认为这可能是由 EQ 系数设置错误造成的。 您能否为我们提供 PPC3文件以进行检查。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上图中、DC15V 电源、4欧姆负载、最大非失真(1%失真)输出9.2v (约21W)、这是正常现象。 这是解释第二个图的异常参数的参考。

    在第二张图片中、设置 EQ 后、最大不失真(1%失真)输出仅约为2.5V (约1.5W)、且声音异常(输入500Hz、800mV 正弦波形)。 请参阅 CFG 文档的附件。我无法上传 eq 设置的 ppc3文件。 如果您可以提供您的电子邮件、我会单独将其发送给您。

    在上图中、DC15V 电源、4欧姆负载、最大非失真(1%失真)输出9.2v (约21W)、这是正常现象。 这是解释第二个图的异常参数的参考。

    在第二张图片中、设置 EQ 后、最大不失真(1%失真)输出仅约为2.5V (约1.5W)、且声音异常(输入500Hz、800mV 正弦波形)。 请参阅 CFG 文档的附件。

    在上图中、DC15V 电源、4欧姆负载、最大非失真(1%失真)输出9.2v (约21W)、这是正常现象。 这是解释第二个图的异常参数的参考。

    在第二张图片中、设置 EQ 后、最大不失真(1%失真)输出仅约为2.5V (约1.5W)、且声音异常(输入500Hz、800mV 正弦波形)。 请参阅 CFG 文档的附件。

    在上图中、DC15V 电源、4欧姆负载、最大非失真(1%失真)输出9.2v (约21W)、这是正常现象。 这是解释第二个图的异常参数的参考。

    在第二张图片中、设置 EQ 后、最大不失真(1%失真)输出仅约为2.5V (约1.5W)、且声音异常(输入500Hz、800mV 正弦波形)。 请参阅 CFG 文档的附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tonyx。

    您可以将文件发送到我的电子邮件 wei-qiu@ti.com。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关信息之前已提供给您。 是否有更新的答案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我将在明天给您反馈。

    BR。

    魏秋。