This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:100kHz 时的 TPA3255或 TPA3116D2

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117393/tpa3255-tpa3255-or-tpa3116d2-at-100-khz

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

您好!

我们已成功使用您的 TI TPA3255 D 类功率放大器、使用升压变压器来增加电压并匹配43kHz 范围内压电式水下声学传感器的高阻抗。  现在、我们还需要一个 D 类功率放大 器、用于高阻抗压电式水下声学传感器、以便在50kHz 至100kHz 的范围内运行。


TPA3255的功率级别大约 是正确的。  它是否可以在50 - 100 kHz 的频率下工作?  或者是否有更好的东西?


我们还查看了具有1.2MHz 开关频率的 TPA3116D2、认为它在50kHz 至100kHz 范围内可能会更好、但它没有所需的功率级别。  能否以桥式方式操作其中两个以使功率加倍?

您对高达100kHz 的高功率 D 类应用的最佳产品建议是什么?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob。

    针对来自 HD 源的高频成分的高达100kHz 的信号带宽。--TAS3255

    TPA3255可在50kHz 至100kHz 的范围内运行。 我们没有任何其他与 TPA3d 功率级别类似的 D 类放大器。

    它们中的两个可以用桥方式操作,使功率加倍?-- 我们没有这种用途。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否建议 TPS3255的输出滤波器设计、该设计将通过100kHz、但不会超出最小5uH 电感器要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob。

    您可以将下面的文件作为参考。

    LC 滤波器设计(修订版 A)(TI.com)

    同时、您还可以使用下面的设计工具进行一些计算。

    LCFILTER-CAP-TOOL 设计工具|德州仪器 TI.com

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 LC 滤波器设计 Excel 工具、我会得到他的结果。

    这是否是我们预期在50kHz 至100kHz 范围内运行的最佳结果;而不是低于5uH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob。

    这只是理想计算的结果、仅供客户参考设计使用。 实际上、电感和电容将具有许多寄生参数、并且需要调整实际器件选择。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    话虽如此,我们是否应该能够使 TPA3255在50kHz 至100kHz 范围内工作,而不违反>=5uH 电感要求? 您是否有任何其他建议可帮助我们成功完成此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob。

    我认为您在上面计算的输出滤波器是可以的。

    我们建议您使用计算得出的滤波器来替换 EVM 板的输出滤波器、以确认它是否成功。

    BR。

    魏秋。