This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:将两个放大器连接到同一个扬声器

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121625/tpa3250-connecting-two-amplifiers-to-same-speaker

器件型号:TPA3250

我希望将两个 TPA3250A 输出连接到单个扬声器。 一次只能启用一个放大器。 这将由计算机控制、因此可以保证一次只启用一个放大器。 这是否可行? 不喜欢在扬声器上使用大继电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenn

     当您不想使用 该 AMP 时、可以通过将 RESET 引脚从高电平设置为低电平来禁用其中一个放大器。

    BR。

    魏秋。