This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:请根据我们的规格向我们推荐扬声器电缆设计。

Guru**** 2767985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121442/tpa3220-please-suggest-us-the-speaker-cable-design-based-on-our-specification

器件型号:TPA3220

尊敬的 Sirs:

我有一个名为 CEXD-AIVB01的项目、并为 两个扬声器实施 TPA3220 (输出配置 BTL)。 每个扬声器为12W、8 Ω。

PVDD 为12V。 GVDD、AVDD 和 VDD 为5V。 请参阅下面的屏幕截图。 我们需要为这两个扬声器设计音频电缆。

扬声器规格作为链接附于后。 https://aaeon365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rubiotsao_aaeon_com_tw/EmJHFOTn-G9DsDyXR3eqZsgBw9WvytvAMj1Lf1__ZqO9sQ?e=lQ6G3c

请就扬声器电缆设计向我们提出建议吗?

例如、电缆的耐受电压和电流水平。 您建议使用哪种电缆材料?

BR、

Rubio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rubio

    感谢您的提问。

    我们一方仅提供 D 类放大器设计、我们无法提供扬声器的电缆设计。

    谢谢。

    Jesse