This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:在 TAS5825M EVM 上测试 TDM 功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121379/tas5825m-test-the-tdm-function-on-tas5825m-evm

器件型号:TAS5825M

我想在 TAS5825M EVM 上测试 TDM 功能。

由于 TDM 和 I2S 之间的最大区别是 TDM 可传输2个以上的通道、因此我想测试4个通道的传输。

该 EVM 上有2个 TAS5825M IC、共4个通道。

如果我通过 AP 从 PSIA 接口输入4通道 TDM 流、然后将数据格式从 I2S 切换到 TDM/DSP、默认输出接口在哪里?

除了 DATA_FORMAT 寄存器、是否还有其他寄存器必须一起设置?

PPC3能否控制 EVM 以播放4通道 TDM?

或者是否有更好的方法来测试 EVM 上的 TDM 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题与您之前的问题重复、我们将关闭此主题。

    BR。

    魏秋。