This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:有一些问题

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120389/tas6424e-q1-some-questions

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424ETAS6424

大家好、

如果两个 TAS6424E 通道0与同一负载连接、则 TAS6424E 是否会出现故障、例如输出短路? 谢谢!

BR
Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    使用两个低阻抗源来驱动负载并不是一个好的做法。  

    我们的 D 类放大器具有低输出阻抗、如果两个输出连接到同一负载、则它们必须具有相同的信号。  在 TAS6424E-Q1中、我们将遇到负载诊断问题、这是异常的结果。  从而导致通道无法开启。  如果信号不相同、则很可能会发生过流保护事件。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢您的支持。 另一个问题可能需要您的帮助。 当 TAS6424没有输出时、我们可以在输出中看到一些高频 PWM、如下图所示、有什么方法可以消除它? 谢谢!

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    让我们与上海团队一起离线。

    此致、
    Gregg Scott