This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:使用多条 I2S 总线

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120094/tlv320aic3262-using-multiple-i2s-buses

器件型号:TLV320AIC3262

各位专家:  

你好。 请帮助解决客户的问题。

以下是客户查询的完整记录。

"我注意到 TLV320AIC3262IZF 上有三个独立的 I2S 总线。 我只想确认使用多条总线的功能。 我已将扬声器和麦克风连接到此设备。 例如、我是否能够将 I2S1总线用于麦克风、将 I2S2总线用于扬声器? 我连接到器件的处理器上有一位时钟和字时钟、但它有两组独立的数据输入和数据输出线路。 我计划在麦克风和扬声器上使用相同的采样率。 因此、我是否能够将相同的位时钟和字时钟连接到 I2S1和 I2S2总线、同时将单独的数据线连接到这些总线?"

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户提供的其他信息。

    "我还将在此上只有一个主时钟(我注意到有两个主时钟引脚)"

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    理论上是的、您可以隔离总线。 它们彼此完全独立运行、并根据需要进行不同的配置。 但是、通常情况下、这用于创建不同格式的总线以与完全不同的器件通信、而不是仅使用一个外部处理器/控制器。 客户希望实现的信号路径是什么?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff。 感谢您的及时响应。

    感谢你的帮助。

    一旦客户分享有关他想要实现的信号路径的输入、我将更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    更新后再次响应。

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    你好。 请参阅以下客户的回复。

    "我们的设置包括两个麦克风(波束形成)进入编解码器上的两个 ADC 通道、以及一个来自其中一个扬声器 DAC 输出的扬声器输出。 我们的处理器能够同时提供两个独立的 I2S 数据总线(单时钟线)。 我们将其用于可视门铃类型应用、在该应用中、客户可以对着门铃麦克风讲话、公司可以通过扬声器进行响应。 我基本上想弄清楚将处理器连接到编解码器的最佳方法是什么。 我只是想知道将麦克风连接到一条 I2S 数据总线、同时将扬声器连接到单独的 I2S 总线是否有任何帮助。 这会增加速度、功率等方面的任何优势吗? 如果没有、我可以将一切连接到单个 I2S 总线。"

    感谢你的帮助。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我看不到使用多条总线的任何优势。 实际上、我希望它比使用单总线更耗电。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。 我将向客户提供最新信息、希望这能澄清他的疑虑。

    非常感谢您的帮助。