This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:使用 ADC 非音频 MCK 配置主模式

Guru**** 2797415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120671/pcm1864-configuration-of-master-mode-with-adc-non-audio-mck

器件型号:PCM1864

您好!

请告诉我、在以下情况下、如何使用 ADC 非音频 MCK 设置主模式的时钟分频器配置?


-模式=主模式、具有 ADC 非音频 MCK
- PLL =使能(CLKDET_EN 被设定为0)
字长= 24位
- SCKI = 13.312MHz (FS x 256)
- BCK = 3.328MHZ (FS x 64)
- LRCK = 52kHz

此外、我在下表中提到了红色框。  是否可以应用此分频器设置?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    红色设置将不起作用、因为您将超出 PLL 输出的100Mhz 限制。 我已附加了一个包含您应该尝试的一些设置的电子表格。 如果您的系统要求需要更改、它还可用作计算器: e2e.ti.com/.../2210.PCM186xPLLCalculator.xlsx

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JEFF - SAN、

    感谢您分享 PLL 计算工具。

    我知道。

    此致、
    加藤