This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:4‰产品具有断续音质

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120802/tas5711-4-products-has-hiccup-sound

器件型号:TAS5711

您好,

客户将 TAS5711用于其应用、 立体声输出、8 Ω@20W 扬声器,Ω、实际输出功率限制在 每通道6W 左右。

在大批量生产时、加电时会发出一些奇怪的声音、例如哔声~~哔声~哔哔声与 通电/断电开关上的短路断续模式始终相同  

SSTIMER 出现周期波形、并且他更改了新的 IC、但该现象仍然存在。

e2e.ti.com/.../81b367686cac1255ec1e9181c713ac9d.mp4

配置如下:

0x1b (振荡器调整寄存器)        0x00 //选择出厂调整

0x06 (软静音寄存器)          0x07 //所有通道静音

0x10 (调制限制寄存器)     0x07 //设置最大输出占空比93.8 %

0x05 (系统控制寄存器2)    0x00 //AD 模式  2.0模式  A_SEL 配置为输入

0x07 (卷寄存器)            0x25 //设置音量

0x06 (软静音寄存器)           0x00 //所有通道退出静音

我建议禁用 SSTIMER、但它没有解决问题。

主电源 为18V。

3.3V 电源:

SSTIMER:

请帮您进行分析。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kailyn

    该 PVDD 还是任何其他电源?

    为什么它具有如此多的峰值? 如果峰值最初存在于 PVDD 中、则泵噪声可能是由"脏"电源引起的。

    谢谢

    Jesse