This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:需要您的支持才能使用具有 Android 11代码的 IMX8MM 启动 TAS5805MPWPR 编解码器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103168/tas5805mevm-need-your-support-to-bringup-tas5805mpwpr-codec-with-imx8mm-with-android-11-code

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5805

大家好、

我们将 TAS5805MPWPR 编解码器 IC 与 IMX8MM 和 Android 11代码库相集成。

我有几个问题 和疑问:  

DOSE Android 支持此 TAS5805MPWPR ?

2.我们能否将 TAS5805MPWPR EVK 与 IMX8MM 集成?

3、能否从 imx8mm 控制 I2S 和 I2C 信号?

3.您能否共享此 TAS5805MPWPR 编解码器的最新驱动程序文件?

请为此共享软件移植指南。

谢谢

Divyesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我们能够将编解码器与 IMX 处理器集成。

    我们有两个编解码器:

    1.2*20W- TAS5805M - 2通道- BTL 配置-完全无噪声。 (此编解码器没有问题)

    2.0.8W - tAS5805M -此编解码器应作为单声道(单通道)工作- 需要进行哪些 SW/HW 更改、使其作为单声道工作。 我是否需要更改任何寄存器设置?

    谢谢

    Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维耶什

    使用 tas5805时、0.8W 的输出功率如此低并不是一个好选择。

    但是、如果您只能选择 tas5805、则需要降低输入更大信号的功率、以便输出功率不会超过0.8W。

    首先、您可以使用与 TI-EVM 连接的 PPC3来找出适合您的扬声器的参数。

    然后为您的器件输出.h 文件。

    有关如何使用 TI-EVM 板执行调优、您可以参阅以下2个链接。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf?ts=1656895751988&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5825M%253FkeyMatch%253DTAS5825%2BPROCESS

    https://training.ti.com/PPC3?keyMatch=PPC3%20MANUAL

    关于如何输出.h 文件、您可以参考之前 Luis 的回答。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我有一个问题:

    我们需要禁用音频编解码器。  我们使用 PDN 引脚为音频编解码器断电。 所以,问题是我何时将 PDN 引脚设为低电平(编解码器应禁用)。但在将 PDN 引脚设为高电平之后(编解码器应工作并保留所有配置)。 或者、我们 是否需要再次重新加载所有寄存器配置(由 PurePath 控制台3生成)?????

    谢谢

    Divyesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维耶什

    根据数据表、当您下拉 PDN 时、需要重新加载寄存器配置。

    Jesse